DriveCliq – Siemens対応
DriveCliqは、シーメンス(Siemens)のデジタルエンコーダインターフェイスです。この規格は一般に公開されており、他のメーカーも使用することができます。以前の世代で一般的に使用されていたロータリーエンコーダとは異なり、このエンコーダシステムにはCAT5イーサネットエレメントと2本の太い供給線が搭載されています。接続は通常、RJ 45コネクタと同様にデータを伝送するYamaichiのコネクタを使用しますが、ノッチの左右に電源接点があります。このピン配列は、制御盤用のIP20ハウジングやフィールド用のIP65ハウジングにも採用されています。M12は、より堅牢でコンパクトであり、高価な接続用カップリングを必要としないため、コネクターの中でも地位を確立しています。