もう潤滑剤は必要ありません: Rockinger Agriculture社では、イグスが特別に開発したイグリデュール高機能ポリマーを使用し、ベーラー、ローダーワゴン、堆肥散布機、ダンプカー、農業用噴霧機用のボール式連結装置「KS80」を開発しています。この連結装置は、高さ調整機構に設置されたカプラーとツメで構成されています。
通常は、カプラーを上部からボールヘッドに配置します。不用意に分離されないよう保持装置で固定し、隙間のない接続を実現します。しかし、このボール式連結装置の特別な点は、カプラーの内側を見ればわかります。ここには、試験施設で耐摩耗性が実証された高機能ポリマーを使用した耐摩耗性インサートが搭載されています。
このインサートは、疲労試験において4.5トンの支持荷重で200万回の荷重変動に耐えました。Rockinger Agriculture社は、ドイツにあるトラクターの3分の1がKS80と耐摩耗性インサートを搭載すれば、約8,300個分のボール式連結装置が無潤滑で済むと計算しています。これにより、年間8トンのグリスが節約できることになります。
イグリデュール材質製のカスタムパーツについて詳しく2023年マヌス賞受賞者の概要はこちら