この使用事例について、教えてください。どういったところで、使われているのですか?
この製品は、屋内や屋外など、あらゆる場所でエスプレッソを淹れることができる手動エスプレッソマシンです。細部に至るまでこだわることで、高品質で信頼性が高く、非常にスタイリッシュなマシンを作り上げることができました。
実際に利用される現場の使用条件や環境条件は、どのようなものですか?そのような条件に適応するために克服しなければならなかった問題点はどのようなものでしたか?
このエスプレッソマシンは、電力不要でどこにでも持ち運び可能です。部品に使用される材質は、食品接触対応で、マシンに注がれる熱湯への耐性が必要でした。
どのような要件を満たす必要がありましたか?
最も重要な要件は、優れた耐食性と可動部の無潤滑運転です。
使用されているドライスピン送りねじ製品について教えてください。
ステンレス製の12×3のPTGSG台形ねじを使用し、ポリマーブロック内で動作します。台形ねじの断面は、角度が15°の等脚台形です。ねじ山角度は30°です。台形ねじは、標準ねじに比べて直径が大きく、ピッチも大きいのが特長です。一条ねじの台形ねじの場合、リード角はアークタンジェント (atan) よりも小さくなります。これにより、セルフロック機能を提供します。
ドライスピン製品の使用箇所と、どのような問題を解決できたか教えてください。
ドライスピン製品は、クランク機構で使用されています。クランクを回すと、コーヒーを適切に抽出するために必要な圧力が発生します。
月~金 8:30~20:00
24時間