配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

ボトルのフタを外して空にする堅牢なベアリング技術


Rink社製飲料機械の限られた設置スペースと連続運転に対応する信頼性の高いすべり軸受

Rink社の設計者は、可動する機械部品すべてに細心の注意を払って選定しています。ベアリングや駆動部品には、大きな負荷がかかります。それは、Rink社の製造するリターナブルボトルのキャップを全自動で外す機械が、1時間あたり最大60,000本ものボトルを処理するためです。このような状況下で、イグリデュールポリマー製ベアリングは、処理能力を向上させた新しい回転式機械などでその真価を発揮しています。

概要

回転式デキャッパー Rink社の回転式デキャッパーRK 940

問題点

Rink社は、リターナブルボトルを再利用するためのシステムを開発・製造しています。ここでは、1時間当たり最大60,000個のコルクやキャップが取り外されます。そのため、8時間30分の2交代制で、1台の機械が100万本のリターナブルボトルを開栓することができます。その上、設置スペースは非常にコンパクトです。すべての可動部品は、短時間で高頻度のサイクル数に対応するため、非常に高い負荷がかかります。
 
ボトル開栓用回転式機械:
現在、ボトル1本1本を開栓する回転式機械に対する需要が、急増しています。このような機械は、システム全体で広いスペースを必要としますが、当社のお客様は、より柔軟に対応しました。機械には高い処理能力が求められるため、Rink社は、回転式機械の製品ラインアップを拡大し、1時間当たり最大30,000本の個別ボトルを開栓できる新しいタイプの機械を開発しました。新しい回転式機械には、回転式開栓装置を波のように上下に動かすツールヘッド用のリニアガイドが必要でした。
 
小型容器のボトル開栓:
Rink社の開発者は、別のプロジェクトでベアリング位置を最適化しました。これは、新しい非常にコンパクトな開栓ヘッドで、小型容器用に小さな分割のある箱に入っています。挿入動作用の直動ユニットで、使用されます。 
 
ボトルを空にするバルブ
続いて、設計者がボトルを空にするシステムで使用するバルブについてです。バルブの付いたマシンヘッドが箱の中に移動し、バルブが密閉されて圧力が高まり液体が押し出されます。高さ調節には、バルブの垂直動作とそれに対応する密閉が必要でした。当初、Rink社はこの作業に油圧シリンダー用の旧型のピストンリングを使用していましたが、安定性に不安を感じていました。

解決方法

Rink社のエンジニアにとって、工場システムを設計する際、当社のベアリング製品のすべり軸受を採用するのは当然のことでした。当社のすべり軸受は、非常に優れた摺動特性と長寿命を特長とし、無潤滑でメンテナンスフリーのため、飲料機械での使用に最適です。
Rink社の設計者は、ほぼすべての機械タイプで、まったく異なるベアリングを使用しています。

スライド部を搭載したドライリンR リニアガイドとステンレス製シャフト
小型の回転式機械には、汎用タイプのイグリデュールJ すべり軸受が使用されています。
新しい大型モデルには、設計者が走行性能の最適化を図るために、イグリデュールJ200やイグリデュールE7などの代替品や、アルミニウム製とステンレス製シャフトの両方をテストしました。ここでは、JUM-01スライド部を搭載したドライリンRJUMリニアガイドAWMPタイプの精密ステンレス製軸が使用されています(下部図1参照)。これにより、費用対効果の高い優れた摩擦係数を実現し、製品寿命も3倍に伸びました。

イグリデュールZ すべり軸受
初期の頃の開栓ヘッドには、イグリデュールJおよびイグリデュールW300製のベアリングが使用されていましたが、現在は、イグリデュールZ製すべり軸受が開栓ヘッドの挿入動作に使用されています(図2)。製品は耐摩耗性に優れており、ユーザーから高い評価をいただいています。

イグリデュールJ製ピストンリング
イグリデュールJ製のピストンリングは、ボトルを空にする際にバルブヘッドを支えるために使用されます。高機能ポリマーのため耐薬品性に優れ、低吸湿なのが特徴です(図3)。また、イグリデュールJ製のピストンリングは取付けが簡単で、リバースにも対応します。これにより、周囲の構造を変更せずに済みます。カタログ掲載品なため、迅速かつ低コストで入手できることから、このベアリングは数年前からRink社の標準品となっています。

「イグスが協力してくれたおかげで、当社は大きな成果を得ることができました。それは、継続的な技術を向上と、コストの最適化が同時にできたことでした」
 
Rink社 設計マネージャー、オラフ・シュターベ
ドライリン シングルボトル開栓機 図1:新しいシングルボトル開栓機では、大きな応力がかかるヘッドベアリングに、ドライリン製品ラインアップのリニアガイドを使用しています。
イグリデュールE7製リニアベアリングを搭載した開栓ヘッド 図2:小型容器用の新しい開栓ヘッドで、Rink社は、イグリデュールE7製のリニアベアリングを使用しています。
イグリデュールJ製のピストンリング 図3:現行シリーズの最適化:従来のピストン・ロッドシールをイグリデュールJ製のピストンリングに置き換えました。

幅広い分野で採用される興味深い他の使用事例はこちら


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH