解決方法
Walterwerk Kiel社は、位置調整のソリューションとして多様なアプローチを追求した結果、ユーザーが手動で調整できる、シンプルで信頼性の高いシステムソリューションを採用しました。特殊機械を製造する同社は、モジュラー焼成機の位置調整に長年にわたって無潤滑のベアリング技術を使用してきました。その
ドライリン 送りねじは、メンテナンスフリーで費用対効果が高く、汎用性が高い製品です。食品・包装産業用の高機能ポリマー製すべり軸受の材質は、用途に応じてFDAに準拠したタイプもお選びいただけます。潤滑剤は不要のため製品汚染は防ぐことができます。トライボロジー特性により摩擦と摩耗は最適化されており、機械の稼働時間に良好な影響を与えます。刺激性の薬品で定期的に洗浄しても、問題は生じません。
この特殊機械メーカーは、完全に組立済みの送りねじシステムを入手しました。これは、各要件に合わせて設計された技術的なパラメータを満たしており、事業運営においても納得のいくものでした。
例えば、韓国に納入されるワッフル焼成機では、2つの並列システムをほぼ1メートルの長さにわたって同時に調整する必要がありました。2つの送りねじは、はすばかさ歯車のホイールの片側を介して連結しています。負荷が低いため、サポート用のシャフト構造は不要でした。アルミニウム製のガイドチューブは、内側にあるステンレス製の送りねじをガイドします。この素材の組み合わせは、過酷な環境に耐えることができます。また、位置表示器とハンドホイールも装備しています。システム全体はメンテナンスフリーです。さらに、潤滑剤を使用しないため、食品との接触も安全です。